结果:找到"智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 ",相关内容1000条
  • ESP32-S3智能猫眼门锁:开启新时代智慧生活
  • 近几年来,AI技术日趋成熟,智能语音、智能人脸识别、智能用户画像等技术的深入应用,使得智能家居的智能化程度不断提高。智能门锁,即区别于传统机械锁进行改进,是具有安全性、便利性、先进技术的复合型锁具。猫眼智能门锁猫眼智能门锁是近几年流行的一种新型智能门锁,集多种功能替代了家庭内的对讲机和安防摄像头,以满足人们对安全、方便和智能的要求。能够与访问者可视地进行对话,并能检测门外安全,为家门口增加一道隐形安全门。猫眼智能门锁,一般采用Wi-Fi或蓝牙远程操作,通过猫眼联网,可以随时随地查看家门口的情况,还可以远程开关门,让好友或家人进入家中。启明智显针对当前智能猫眼门铃市场的发展趋势,推出ESP32...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 ESP32S3 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-28 16:14:00
  • 可视对讲猫眼门铃方案,高集成低成本守护智慧家
  • 近几年家居安防类猫眼门铃应用发展趋势向好,应大势所趋,市面上很快就涌现出一批猫眼门锁产品。从产品角度来说,搭载室内屏似乎已成为猫眼门锁标配,随着室内屏的大量应用,猫眼门锁的使用体验也更上一层楼,因其能够更好地满足用户对门外情况的掌控需求而备受消费者青睐。基于对当下智能猫眼门铃市场受欢迎趋势的洞察,启明智显推出ESP32-S3无线Wi-Fi可视对讲门锁模组方案,高集成低成本帮助用户实现产品便捷开发落地。方案芯片模组主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWi-Fi(802.11b/g/n),支持40MHz带宽;其低功耗蓝牙子系统支持Bluetooth5(LE)和BluetoothMes...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 ESP32S3 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-23 09:59:00
  • 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
  • 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ESP32-S3 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
  • 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
  • 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 ESP32-S3 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
  • 成功案例|启明智显彩屏应用于激光雕刻机方案
  • 现如今人们对事物新鲜度和独特性的追求愈发强烈,新颖且时尚的印记往往能吸引更多的年轻人前来驻足,激发他们对产品的消费欲望,从而产生购买行为。激光雕刻机作为一种能够将个性化信息印在物体表面的工具,对于大多数有个性化定制需求的商家来说是必不可少的。由于电子设备的需求不断增长,激光雕刻机的使用范围大幅扩大,为了适用于更多市场,产品的创新是至关重要的一环,因此启明智显为用户打造激光雕刻机产品智能化,助力产品在市场中脱颖而出。方案选型ESP32-S3芯片是极低功耗、高集成度MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth5(LE)无线通信·完整的WiFi子系统·低功耗蓝...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 激光雕刻机 ESP32 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-13 11:09:00
  • 成功案例展示|1.54寸屏应用于艾美特空气净化器
  • 伴随着国民经济的飞速发展,空气质量问题对健康的影响受到了越来越广泛的关注,由于各种空气污染现象的发生以及消费水平升级的驱动,更多的消费者开始使用空气净化器。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,以应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景为主。由于消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而反向推动着产品的迭代更新。当下以及未来都将是万物互联的物联网时代,在对产品的品质升级上,大部分厂商都会选择配备智能显示屏来增强产品的智能化,打造市场差异化。艾...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 空气净化器 ESP32 技术 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-27 13:44:00
  • 集WIFI、蓝牙的2.8寸串口屏在干果机上的应用方案
  • 随着居民日常消费的升级,人们对生活质量以及营养摄入的要求越来越高,休闲娱乐支出占比也逐步增长,当人们开始追求饮食的质量而非单纯饱腹时,就给休闲食品的消费带来了新的增长点。休闲食品中的干果类食品一般富含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较多,营养价值高,并且相对于新鲜蔬果而言,干果更方便携带和储藏,因此广受人们的欢迎。然而传统的干果加工方法仍存在诸如添加剂过度、晾晒不卫生、灰尘虫蚁过多等弊端,干果机的出现则有效解决了上述问题。作为一种新型小厨电,干果机渐渐地出现在年轻家庭的厨房中,人们把它当成制作果干、肉干、蔬菜干、烘干药材、宠物食物、发酵酸奶等食品的神器。产品更新迭代的速度应跟进市场潮流趋势,在现...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 干果机 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-11 17:41:00
  • 启明智显2.1寸旋钮屏助力网红电饼铛产品高端化升级
  • 近几年来,各式各样精致小巧的厨房小家电产品出现在许多年轻家庭的厨房中,小家电的销量和热度在飞速提升,不少品类和品牌的小家电甚至是晋升到了网红的层级,再加上现在不少年轻人看到颜值高的、有意思的小厨电,就忍不住想买回来,线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长,电饼铛就是大热厨电产品之一。对于很多烹饪小白说来,使用传统的炒锅很难掌握火候和用料,而使用电饼铛只需要将原料放入其中,然后选择不同的制作模式就可以,即使是厨房小白也可以制作出美味佳肴,因此广受市场欢迎。然而在消费升级大基调不变的背景下,厨电智能高端化依然是一个强力趋势,只有让消费者...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 电饼铛 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-09 17:28:00
  • 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
  • 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 嵌入式 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
  • 启明智显低成本4.3寸串口屏解决案~两轮电动力仪表DEMO
  • ZX430-S3RI14.3寸串口屏产品要点:ZX430-S3RI1串口屏是启明云端针对市场IOT应用需求,基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款高性价比串口屏方案。方案采用4.3寸分辨率为480*272的RGBIPS屏,支持WIFI、蓝牙,485、USB等,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能。串口屏引出多个GPIO口,供用户灵活配置各类传感器。支持在8ms开发工具平台直接调用UISDK进行UI开发,同时应用程序可调用平台提供的SDK实现快速开发。极大缩短用户产品开发周期。方案常被应用于带屏电动车仪表、空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱等智能产品及...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESP32-S3 8ms开发平台 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-03-21 16:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: